DUG_Bande de connexion pour plancher chauffant_WH-07

Réglage de la limite de la sonde de plancher

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez régler la limite de la sonde de plancher pour le contrôleur de plancher chauffant.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Contrôleur Plancher Chauffant
  3. Sélectionnez les éléments suivants :
    • Limite supérieure de la sonde de plancher : définit la limite supérieure de température de la sonde de plancher.
    • Limite inférieure de la sonde de plancher : définit la limite inférieure de température de la sonde de plancher.
    NOTE:
    • La température limite supérieure de la sonde de plancher doit être supérieure à la température limite inférieure.

    • La température limite supérieure de la sonde de plancher doit être inférieure à la température limite supérieure.

    • La température de consigne du chauffage au sol est comprise entre 18 °C et 30 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?