DUG_Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante_WH-07

Definir a temperatura da divisão através da aplicação

Utilizando a aplicação Wiser Home, pode ajustar, definir ou aumentar a temperatura da divisão.

Pré-condição: Adicione um Termostato ambiente Wiser ou Sensor de temperatura/humidade Wiser na mesma divisão onde o dispositivo está localizado.

Para ajustar, definir ou aumentar a temperatura da divisão:

  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador divisão onde está o dispositivo.

  2. Utilize o controlo deslizante no lado direito do ecrã para ajustar a temperatura.

    SUGESTÃO: Também pode ajustar a temperatura da divisão:
    • Ao tocar em ou no separador Controlo, na secção Aquecimento da divisão em causa para ajustar a sua temperatura.

    • Ao o(a) adicionar aos seus Favoritos. Para mais informações sobre o Favorito, consulte o tópico Gerir os favoritos no respetivo Manual do Utilizador do Sistema.

    NOTA: Se tiver apenas um dispositivo no Sistema Wiser, o separador Controlo não estará visível. Todas as funções estarão acessíveis através do ecrã Inicial.

    Toque em para definir a hora de aumento.

    IMPORTANTE: Quando o tempo de impulso é definido, a temperatura do ponto definido aumenta automaticamente em 2° C para o tempo de impulso definido. Depois de terminado o tempo de impulso, a temperatura do ponto de referência regressa automaticamente para o evento programado atual ou para a temperatura do ponto de referência anterior.

NOTA:
  • O indica que a temperatura da divisão está abaixo da temperatura desejada (ponto definido), por isso o aquecimento está ligado.

  • O indica que a temperatura da divisão está acima da temperatura desejada (ponto definido), por isso o aquecimento está desligado.

  • O indica que a temperatura da divisão é superior à temperatura desejada (ponto definido), por isso o arrefecimento está ligado.

  • O indica que a temperatura da divisão é inferior à temperatura desejada (ponto definido), por isso o arrefecimento está desligado.

  • O / indica que o sensor de temperatura do piso está configurado e quando os limites superior/inferior são atingidos, o ecrã da divisão mostrará os ícones dos limites do chão.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?