Réglage de la température ambiante à l’aide de l’application
Condition préalable : Ajoutez un thermostat d’ambiance Wiser ou un capteur de température / d’humidité Wiser dans la même pièce que celle où se trouve l’appareil.
Pour régler, enregistrer ou augmenter la température ambiante :
-
Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’appareil.
-
Utilisez la commande à curseur à droite de l’écran pour régler la température.
SUGGESTION: Vous pouvez également ajuster la température ambiante :-
En appuyant sur
ou
dans l’onglet Contrôle, dans la section
Chauffage de la pièce concernée pour ajuster sa température.
-
Lorsque vous l’ajoutez à vos Favoris. Pour en savoir plus sur les Favoris, reportez-vous à la rubrique Gérer les favoris dans le Guide de l’utilisateur du système correspondant.
NOTE: Si un seul appareil est disponible dans le système Wiser, l’onglet Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via l’écran d’accueil.Appuyez sur
pour définir la durée de booster.
IMPORTANT: Une fois la durée de booster réglée, la température de consigne augmente automatiquement de 2 °C pendant la durée de booster réglée. Une fois la durée de booster écoulée, la température de consigne revient à l’événement programmé en cours ou à la température de consigne précédente. -
-
Le
indique que la température ambiante est inférieure à la température souhaitée (valeur de consigne), le chauffage est donc activé.
-
Le
indique que la température ambiante est supérieure à la température souhaitée (valeur de consigne), le chauffage est donc éteint.
-
Le
indique que la température ambiante est supérieure à la température souhaitée (valeur de consigne), le refroidissement est donc activé.
-
Le
indique que la température ambiante est inférieure à la température souhaitée (valeur de consigne), le refroidissement est donc éteint.
-
Le
/
indique que le capteur de température de sol est configuré et que lorsque les limites supérieure/inférieure sont atteintes, l’écran de la pièce affiche les icônes de limite de sol.