DUG_Bande de connexion pour plancher chauffant_WH-07

Affichages LED

Utilisation normale

LED

État de la LED

Comportement

LED

Installation électrique sous tension

LED des canaux 1 à 6

Éteintes

Relais ouvert (pas de demande de chauffage)

Fermé (demande de chauffage)

faiblement allumées

Retard de l’activation du relais

Test du système / Chauffage d’urgence

LED de configuration

Connecté à la passerelle Wiser

Tentative de connexion avec la passerelle Wiser

Aucune connexion avec la passerelle Wiser

Rouge clignotant

Température de plancher dépassée

LED d’un canal

Canaux activés

LED de chauffage/refroidissement

Mode rafraîchissement

Capteur de point de rosée activé

LED de pompe

Pompe activée

LED de chaudière

Chaudière activée

Paramètres

Action de l’utilisateur

LED

État de la LED

Comportement

Raccordement de l’unité de commande pour la LED de configuration à partir du plancher hydraulique vers la passerelle Wiser.

Appuyez sur le bouton de configuration et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 s.

Vannes

Changement de signal

/

La connexion est mise en œuvre. Suivez les instructions de l’application.

Réinitialisation de l’unité de commande des vannes du plancher hydraulique.

Appuyez sur le bouton de configuration et maintenez-le enfoncé pendant plus de 20 s.

LED de configuration

Rouge jusqu’à ce que toutes les LED clignotent


L’unité de commande du plancher hydraulique sera supprimée de la plateforme Wiser.

Identification de l’unité de commande des vannes. Toutes les LED du plancher hydraulique à partir de l’application.

 

Identification

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?