Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur
.
- Toucher Climat > . et appuyez sur
- Appuyez sur Scanner le code QR et
autorisez l’application Wiser Home à accéder
à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur
l’appareil.NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n’arrive pas à trouver le bon QR code pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.
Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le code QR et choisissez l’une des options suivantes :
-
(A) : Entrez l’Adresse MAC/EUI-64 et le Code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.
-
(B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation.
-
- Une fois l’appareil validé, appuyez sur Suivant.
- Appuyez sur le bouton de configuration et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que la LED clignote en vert.
- Entrez le nom de l’appareil appuyez sur Envoyer pour terminer le processus d’appairage
si le système de contrôleur de plancher chauffant est sans
entrée de refroidissement.
Si le système de contrôleur de plancher chauffant est avec entrée de refroidissement, appuyez sur Suivant et continuez les étapes ci-dessous. - Activez le commutateur à bascule Entrée de refroidissement pour utiliser les fonctions de refroidissement de l’application, telles que la possibilité de définir un programme de refroidissement.
- Appuyez sur Contact chaudière pour sélectionner le type de relais raccordé.SUGGESTION: Si la commande de plancher chauffant contrôle directement la chaudière, sélectionnez « Relais de la commande plancher chauffant » dans l’option « Contact chaudière ».
Si la chaudière est commandée par une passerelle Wiser avec relais, sélectionnez Relais de la passerelle Wiser pour cette option. - Appuyez sur Envoyer pour terminer le processus d’appairage.