DUG_Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante_WH-07

Repor o dispositivo

Pode repor o Aquecimento do piso radiante para as predefinições de fábrica.
Para repor o Aquecimento do piso radiante:
  1. Mantenha pressionado o botão Configuração durante mais de 15 segundos.
    Após 15 segundos, o LED pisca a vermelho.
  2. Quando o LED parar de piscar a vermelho, solte o botão de configuração.
    O LED para de piscar após uma reposição bem sucedida do Aquecimento do piso radiante.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?