DUG_Bande de connexion pour plancher chauffant_WH-07

Chauffage d’urgence

Vous pouvez exécuter le chauffage d’urgence manuellement en appuyant sur le bouton de canal si la passerelle ne fonctionne pas ou lorsque l’application Wiser Home ne répond pas.
Procédez comme suit pour exécuter un chauffage d’urgence.
  1. Appuyez sur le bouton de canal et maintenez-le enfoncé pendant > 2 secondes.
  2. Appuyez de nouveau sur le bouton de canal pour sélectionner d’autres canaux.
    La LED du canal sélectionné se mettra à clignoter.
  3. Lorsque la LED du canal requis clignote, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant > 2 secondes. Cette LED s’allumera en vert en continu et la LED du canal suivant clignotera. Vous pouvez sélectionner une combinaison de canaux, p. ex. canaux 1, 3 et 5.
  4. Appuyez sur le canal 6 pour activer les canaux sélectionnés. Les LED correspondantes clignoteront en vert et les actionneurs s’ouvriront pour permettre l’écoulement de l’eau.
    Un chauffage d’urgence s’arrête au bout de 4 heures. Il est également possible d’arrêter le chauffage d’urgence en appuyant sur le bouton de canal. Si plusieurs bandes de connexion UFH Wiser sont utilisées, ce test peut être réalisé sur toutes les bandes de connexion.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?