DUG_Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante_WH-07

Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

Através da aplicação Wiser Home, emparelhe o seu Aquecimento do piso radiante com o Wiser Hub para aceder e controlar o Aquecimento do piso radiante.
IMPORTANTE: Certifique-se de que todos os dispositivos de aquecimento do piso radiante estão ligados e têm energia antes de prosseguir.
  1. No ecrã Inicial, toque em.
  2. Tocar Dispositivos > e toque Clima > Fita de conexão abaixo do piso.
    SUGESTÃO: Você também pode navegar tocando Controle guia > > Clima > Fita de conexão abaixo do piso.
  3. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no dispositivo.
    NOTA: Se não conseguir localizar o código QR, toque em Não consigo encontrar o código QR para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.

    Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:

    • (A): Introduza o Endereço Mac/EUI-64 e Código de instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação são válidos.

    • (B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação.

  4. Assim que o dispositivo estiver validado, toque em Seguinte.
  5. Mantenha pressionado o botão configurar até o LED piscar a verde.
    Aguarde alguns segundos até a aplicação confirmar que o aquecimento do piso radiante está associado.
  6. Introduza o nome do dispositivo e toque em Enviar para concluir o processo de emparelhamento se o sistema de aquecimento do piso radiante estiver sem entrada de arrefecimento.
    Se o sistema de aquecimento do piso radiante estiver com entrada de arrefecimento, toque em Seguinte e continue os passos abaixo.
    Sistema UFH sem entrada de arrefecimento Sistema UFH com entrada de arrefecimento
  7. Ative o seletor de ativação/desativação em Entrada de arrefecimento para utilizar as funcionalidades de arrefecimento na aplicação, tais como a capacidade de definir uma programação de arrefecimento.
    IMPORTANTE: Ignore o Passo 8 se estiver a utilizar o Wiser Hub. Se estiver a utilizar o Wiser HubR, avance para o Passo 8.
    Wiser Hub Wiser HubR
  8. Toque em Contacto da caldeira para selecionar o tipo de relé conectado.
    SUGESTÃO: Se o UFH estiver a controlar diretamente a caldeira, selecione "Relé de piso radiante" para a opção Contacto da Caldeira.
    Caso a caldeira seja controlada por um Wiser Hub com relé, nesse caso selecione o Relé Wiser Hub para esta opção.
  9. Toque em Enviar para concluir o processo de emparelhamento.
O aquecimento de piso radiante está agora na lista do separador Controlo nos separadores Todos e nos específicos de divisão.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?