DUG_Controlador piso radiante_WH-07

Acerca do dispositivo

O Controlador piso radiante Wiser (a seguir designado Aquecimento por piso radiante/UFH) é utilizado para controlar a válvula do atuador térmico que visa regular o fluxo de água quente nos tubos do piso.

O UFH está disponível nas seguintes versões:

  • UFH Quente/Frio

  • UFH Quente

  • UFH Quente/Frio 24 V

O UFH Quente/Frio e o UFH Quente/Frio 24 V também podem ser utilizados para controlar uma bomba de calor ou uma caldeira. O UFH deve ser utilizado unicamente com sistemas UFH hidrónicos. Funciona em conjunto com os termostatos ambiente do Hub Wiser e Wiser, e controla a temperatura de divisões/zonas individuais.

SUGESTÃO: Há um total de 6 canais disponíveis no Aquecimento de piso radiante; com base nos requisitos das suas divisões/zonas, selecione o canal:
  • 1/2 canal: pode ser utilizado para uma divisão grande para controlar 4 válvulas de atuadores térmicos para fornecer água quente.

  • 3/4 canal: pode ser utilizado para uma divisão média para controlar 2 válvulas de atuadores térmicos para fornecer água quente.

  • 5/6 canal: pode ser utilizado para uma divisão pequena para controlar uma válvula de atuador térmico para fornecer água quente.

Com sistemas mistos (UFH e radiadores), podem ser adicionados termostatos radiadores Wiser e, desta forma, pode ser controlado um sistema completo de aquecimento hidrónico. O sistema é simples de expandir: Podem ser adicionadas mais 2 Controladores Wiser (e, opcionalmente, termostatos para radiadores).
1x UFH máx. 6 divisões/zonas
2x UFH máx. 12 divisões/zonas
3x UFH máx. 16 divisões/zonas


Funcionalidades do Aquecimento de piso radiante:

  • Controlo remoto do Aquecimento por piso radiante através da aplicação Wiser Home.

  • Aumente a temperatura da divisão utilizando o botão central Termostato ambiente Wiser.

Diagrama dos elementos de funcionamento

  1. Botão Configurar

  2. LED de configuração

  3. Botão do canal

  4. LED de arrefecimento

  5. Nomes das divisões

  6. LED de canal 1 a 6

  7. LED para contacto da bomba

  8. LED para queimador ou caldeira

  9. LED para fonte de alimentação de 230 V / 24 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?