Menu Mesures
Description
Le menu Mesures comporte les sous-menus suivants :
| Niveau 1 | Niveau 2 | Description de la fonction |
|---|---|---|
| Ecran par défaut |
I (A) |
Mesures du courant |
|
U (V) |
Mesures de la tension | |
|
P (kW) |
Mesures de la puissance | |
|
E (kWh) |
Mesures de l'énergie | |
|
F (Hz) |
Mesures de la fréquence |
Navigation
Utilisez les boutons situés sous l’écran d’affichage pour parcourir les menus.
Mesures du courant
|
Niveau 2 |
Niveau 3 |
Niveau 4 |
Description |
|---|---|---|---|
|
I (A) |
I inst |
I1 I2 I3 IN |
(selon le type de système) |
| Max |
Stockage et réinitialisation des courants instantanés maximum |
||
|
Demand |
I1 I2 I3 IN |
(selon le type de système) |
|
| Max |
Stockage et réinitialisation des courants de demande maximum |
Mesures de la tension
|
Niveau 2 |
Niveau 3 |
Description |
|---|---|---|
|
U (V) |
Instant. |
Tensions instantanées entre phases U12, U23, U31 et entre la phase et le neutre V1N, V2N, V3N (selon le type de système) |
|
Average 3 Φ |
Tension moyenne U moyenne des tensions entre phases. |
|
|
Unbal 3 Φ |
Déséquilibre de tension U déséq. des tensions entre phases. |
|
|
Phase rotation |
Séquence de phase |
Mesures de la puissance
|
Niveau 2 |
Niveau 3 |
Niveau 4 |
Description |
|---|---|---|---|
|
P (kW) |
P inst. |
P, Q, S |
|
|
Power factor |
Facteur de puissance PF |
||
|
Demand |
P, Q, S |
Valeurs de demande pour :
|
|
| Max |
Stockage et réinitialisation des valeurs de puissance de demande maximum |
Mesures de l'énergie
|
Niveau 2 |
Niveau 3 |
Description |
|---|---|---|
| E (kWh) |
E total |
|
|
E in |
Composant positif de :
|
|
|
E out |
Composant négatif de :
|
|
|
Reset Energy |
Remettez toutes les valeurs d’énergie à zéro. |
Mesures de la fréquence
|
Niveau 2 |
Description |
|---|---|
|
F (Hz) |
Fréquence F |