Puissance, énergie et fréquence
Puissance instantanée et facteur de puissance
Le déclencheur MicroLogic P offre un certain nombre de mesures différentes.
- 
                  Mesures de la puissance totale : - 
                        Puissance active instantanée P en kW 
- 
                        Puissance réactive instantanée Q en kvar 
- 
                        Puissance apparente instantanée S en kVA 
 
- 
                        
- 
                  Mesure du facteur de puissance PF 
Pour garantir la fiabilité des mesures de puissance et de facteur de puissance, les paramètres Signe de puissance et Convention de signe doivent être définis.
Puissance de demande
- 
                  Affichage des valeurs de demande pour la puissance active P, la puissance réactive Q et la puissance apparente S 
- 
                  Sélection de la méthode de calcul de la demande 
- 
                  Affichage de l’intervalle pendant lequel la valeur est calculée 
- 
                  Les valeurs de demande maximales sont affichées et stockées en mémoire. 
- 
                  Les valeurs maximales enregistrées peuvent être réinitialisées à tout moment. 
- 
                     La méthode de calcul, le type de fenêtre de calcul (fixe ou glissante) et sa durée peuvent être définis dans le menu Paramétrage des mesures sous Historique, maintenance et configuration. 
- 
                     La fonction de synchronisation (Synchro.Com) est uniquement disponible avec l’option de communication COM. Avec cette fonction, la puissance de demande est déterminée à partir d’un signal synchronisé par le module de communication. 
- 
                     Ces paramètres s’appliquent à toutes les puissances de demande (puissance active P, puissance réactive Q et puissance apparente S). Si les paramètres sont modifiés, les valeurs de demande sont systématiquement recalculées. 
Energie
Le déclencheur MicroLogic P offre un certain nombre de mesures différentes.
- 
                  Energie totale : - 
                        Energie active totale E.P en kWh 
- 
                        Energie réactive totale E.Q en kvarh 
- 
                        Energie apparente totale E.S en kVAh 
 
- 
                        
- 
                  Energie consommée (énergie en entrée), incrémentée positivement : - 
                        Energie active E.P en kWh 
- 
                        Energie réactive E.Q en kvarh 
 
- 
                        
- 
                  Energie fournie (énergie en sortie), incrémentée négativement : - 
                        Energie active E.P en kWh 
- 
                        Energie réactive E.Q en kvarh 
 
- 
                        
- 
                  Les valeurs d’énergie peuvent être réinitialisées. 
- 
                     Les valeurs d’énergie en entrée et d’énergie en sortie sont incrémentées en fonction du signe de puissance défini dans le menu Paramétrage des mesures sous Historique, maintenance et configuration. 
- 
                     De base, les valeurs d’énergie totale calculées sont des valeurs totales absolues. Elles représentent la somme des valeurs d’énergie en entrée et en sortie : - 
                           E.P = Σ E.P en entrée + Σ E.P en sortie 
- 
                           E.Q = Σ E.Q en entrée + Σ E.Q en sortie 
 
- 
                           
- 
                     En option (accès exclusivement via l’option de communication COM), l’énergie peut être calculée de manière algébrique : - 
                           E.P = Σ E.P en entrée - Σ E.P en sortie 
- 
                           E.Q = Σ E.Q en entrée - Σ E.Q en sortie 
 Ces valeurs sont appelées énergies signées. 
- 
                           
Fréquence
La fréquence du système de distribution est affichée en Hz.