DOCA0219FR-00

Protection différentielle sur le déclencheur MicroLogic 7.0 P

  • La fonction de protection différentielle protège principalement les personnes contre les contacts indirects, car un courant de fuite à la terre peut provoquer une augmentation du potentiel des éléments conducteurs exposés.

  • La valeur d’activation de la protection différentielle IΔn est affichée directement en ampères et la temporisation suit une courbe à temps constant.

  • Cette fonction nécessite un cadre sommateur externe.

  • Cette fonction est inopérante si le calibreur long retard n'est pas installé.

  • En tant que type AC, le disjoncteur est protégé contre les déclenchements intempestifs.

  • En tant que type A, le disjoncteur assure une résistance des composants CC jusqu'à 10 A.

  • Si l’entrée de mesure de la tension externe en option est utilisée, une alimentation externe 24 VCC doit être connectée aux bornes F1-/F2+. Reportez-vous à la section Alimentation

    .
  • Pour les réglages usine, les plages de réglage, les étapes d’incrémentation et la précision des réglages, reportez-vous à la section Paramètres de seuil et de temporisation.

Valeur d’activation IΔn

Activation IΔn (A) (précision de 0 à 20 %)

0,5

1

2

3

5

7

10

20

30

Temporisation Δt

Temporisation Δt (ms)

(Temps réinitialisable maximal)

60

140

230

350

800

Temps de coupure maximal Δt (ms)

140

200

320

500

1 000

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?