DOCA0219FR-00

Mesures de la tension

Le déclencheur MicroLogic P est équipé d’une alimentation en tension triphasée qui, par rapport au système de distribution, peut être considérée comme une charge delta. L’alimentation triphasée réinjecte la tension sur une phase ouverte. Les fonctions de protection de la tension réagissent comme indiqué ci-dessous.

Protection contre la tension minimum

Cette fonction est basée sur la mesure des tensions entre phases.

Dans les schémas 1, 3 et 4 de la page suivante, un fusible a grillé. Le déclencheur réinjecte la tension sur la phase défaillante et mesure une tension entre phases supérieure à la tension réelle. La tension entre la phase et le neutre doit être égale à zéro, mais la valeur mesurée n’est pas égale à zéro.

Dans le schéma 2, la tension entre la phase et le neutre est effectivement nulle et la mesure indique également zéro.

En limitant le seuil d’activation de la protection contre la tension minimum à la plage 80 % - 100 % de la tension nominale du système de distribution, les différences entre les tensions réelles et les valeurs mesurées ne sont pas significatives et le déclencheur MicroLogic fonctionne en toutes circonstances de la manière attendue.

Protection contre les déséquilibres de tension

Cette fonction est basée sur la mesure des tensions entre phases.

Dans les schémas 1, 3 et 4 de la page suivante, un fusible a grillé. Le déclencheur réinjecte la tension sur la phase défaillante et mesure une tension entre phases supérieure à la tension réelle. La tension entre la phase et le neutre doit être égale à zéro, mais la valeur mesurée n’est pas égale à zéro.

Dans le schéma 2, la tension entre la phase et le neutre est effectivement nulle et la mesure indique également zéro.

En limitant le seuil d’activation de la protection contre les déséquilibres de tension à la plage 0 % - 20 %, les différences entre les tensions réelles et les valeurs mesurées ne sont pas significatives et le déclencheur MicroLogic fonctionne en toutes circonstances de la manière attendue.

Défaillance de phase

La détection d’une défaillance de phase est impossible à partir des fonctions de protection contre la tension minimum et contre les déséquilibres de tension. L’alimentation MicroLogic nécessite au moins deux phases (entre 100 et 690 V).

Dans les schémas 1, 3 et 4, si deux phases ont échoué, le déclencheur MicroLogic P mesure pour les trois phases la valeur de la tension unique présente (par exemple, U12 = U23 = U31 = 410 V).

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

Schéma 4

Sélection des entrées de mesure de la tension

Les entrées de mesure de la tension sont des équipements standard sur les connecteurs en aval du disjoncteur.

Il est possible de mesurer la tension du système de distribution en externe à l’aide de l’option d’entrée de mesure de la tension externe PTE.

Avec cette option, les entrées de mesure de la tension interne sont déconnectées. L’option PTE est obligatoire pour les tensions supérieures à 690 V (dans ce cas, un transformateur de tension est requis).

Lorsque l’option PTE est mise en œuvre, le circuit d’alimentation de l’entrée de mesure de la tension doit être protégé contre les courts-circuits. Installée aussi près que possible des jeux de barres, cette fonction de protection est assurée par un disjoncteur P25M (calibre 1 A) avec un contact auxiliaire (cat. n° 21104 et 21117).

Le circuit d’alimentation de l’entrée de mesure de la tension est réservé exclusivement au déclencheur et ne doit jamais être utilisé pour alimenter d’autres circuits.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?