Courant et tension
Courant instantané
Les déclencheurs MicroLogic P offrent deux possibilités de mesure non exclusives.
-
Sur le graphique à barres affiché sur l’écran par défaut
-
Le courant instantané de la phase la plus chargée est automatiquement affiché en ampères pour les phases 1, 2, 3 et le neutre (selon les paramètres de protection du neutre). Le graphique à barres indique le pourcentage de charge des trois phases.
-
-
Dans la section I inst. des courants instantanés
-
Affichage en ampères des courants instantanés I (rms) sur les phases I1, I2 et I3 et du courant neutre IN, du courant de défaut à la terre Ig (MicroLogic 6.0 P), du courant de fuite à la terre IΔn (MicroLogic 7.0 P)
-
Les courants instantanés maximum sont affichés et stockés en mémoire.
-
Les valeurs maximales enregistrées peuvent être réinitialisées à tout moment.
-
Courant de demande
-
Affichage du courant de demande sur les phases I1, I2, I3 et le neutre IN (selon le type de système de distribution)
-
Sélection de la méthode de calcul de la demande
-
Affichage de l’intervalle pendant lequel la valeur est calculée
-
Les valeurs de demande maximales sont affichées et stockées en mémoire.
-
Les valeurs maximales enregistrées peuvent être réinitialisées à tout moment.
Tensions entre la phase et le neutre et entre phases
Le déclencheur MicroLogic P offre différentes mesures de la tension :
-
Tensions entre phases (rms) entre les phases U12, U23 et U31, affichées en volts
-
Tensions entre la phase et le neutre (rms) entre les phases et le neutre V1N, V2N et V3N, affichées en volts.
Pour plus d’informations sur les entrées de mesure de la tension, reportez-vous à la section Sélection des entrées de mesure de la tension.
Le circuit d’alimentation de l’entrée de mesure de la tension est réservé exclusivement au déclencheur et ne doit jamais être utilisé pour alimenter d’autres circuits.
Tension moyenne
Moyenne U moy des tensions instantanées entre les phases U12, U23 et U31.
Rotation des phases
Affichage de la séquence de phase.
Déséquilibre de tension
Affichage du déséquilibre U déséq entre les trois tensions entre phases, affiché sous forme de pourcentage.