DOCA0219FR-00

Fonctions de protection de la tension

Les fonctions de protection de la tension suivantes sont disponibles avec le déclencheur MicroLogic P.

  • Tension minimum

  • Tension maximum

  • Déséquilibre de tension

Les fonctions de protection de la tension peuvent être configurées à l’aide du clavier. Les paramètres sont répertoriés à la section Paramètres de seuil et de temporisation.

Principe de fonctionnement

Protection déclenchée par une valeur minimale

Protection déclenchée par une valeur maximale

  1. Seuil d'activation

  2. Temporisation d'activation

  3. Seuil de retombée

  4. Temporisation de retombée

  • Pour une protection déclenchée par une valeur minimale ou maximale, il est possible de définir :

    • un seuil d’activation (1) qui active une alarme, un contact et/ou un déclenchement ;

    • une temporisation d’activation (2) qui s’enclenche lorsque le seuil d’activation (1) est atteint ;

    • un seuil de retombée (3) correspondant à la désactivation de l’alarme et/ou du contact ;

    • une temporisation de retombée (4) qui s’enclenche lorsque le seuil de retombée (3) est atteint.

  • Pour une protection déclenchée par une valeur minimale, le seuil de retombée est toujours supérieur ou égal au seuil d’activation.

  • Pour une protection déclenchée par une valeur maximale, le seuil de retombée est toujours inférieur ou égal au seuil d’activation.

  • Si les fonctions de protection minimale et maximale sont activées simultanément, le seuil minimal est automatiquement limité à la valeur maximale et inversement.

Protection contre la tension minimum U min

  • Cette fonction calcule la valeur rms minimum des trois tensions entre phases.

  • La protection est activée lorsqu’au moins une des trois tensions entre phases (U12, U23, U31) est inférieure au seuil défini par l’utilisateur.

  • Cette fonction de protection ne détecte pas les défaillances de phase.

NOTE: Si les fonctions de protection de la tension sont activées et que les entrées de mesure de tension sont encore sous tension, il est impossible de réinitialiser et de fermer le disjoncteur.

Protection contre la tension maximum U max

  • Cette fonction calcule la valeur rms maximum des trois tensions entre phases.

  • La protection est activée lorsque les trois tensions entre phases (U12, U23, U31) sont simultanément supérieures au seuil défini par l’utilisateur.

Protection contre les déséquilibres de tension U unbal

Cette protection est activée par un niveau de déséquilibre réglable entre les valeurs rms des trois tensions entre phases.

Cette fonction calcule la valeur rms du déséquilibre entre les trois tensions entre phases.

U déséq = |E max|/U moy

Où :

  • U moy est la valeur moyenne des tensions rms des trois phases.

    U moy = (U12 + U23 + U31)/3

  • E max est la différence maximale entre la tension de chaque phase et U moy.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?