DOCA0219FR-00

Plages de mesure et précision

La précision des mesures de courant dépend de la valeur affichée (ou transmise) et du calibre du disjoncteur, où :

Précision = 0,5 % In + 1,5 % mesure

Exemple :

Pour un disjoncteur de calibre 4 000 A et un courant affiché sur un déclencheur MicroLogic de 49 A, la précision est la suivante :

0,5 % x 4 000 + 1,5 % x 49 = ±21 A

Type de mesure

Mesure

Plage

Précision à 25 °C

Courant instantané

I1, I2, I3

0,05 x In à 20 x In

±1,5 %

IN

0,05 x In à 20 x In

±1,5 %

I terre

0,05 x In à In

±10 %

I différentiel

0 à 30 A

±1,5 %

I1 max, I2 max, I3 max

0,05 x In à 20 x In

±1,5 %

IN max

0,05 x In à 20 x In

±1,5 %

I terre max

0,05 x In à In

±10 %

I différentiel max

0 à 30 A

±1,5 %

Courant de demande

I1, I2, I3

0,05 x In à 20 x In

±1,5 %

IN

0,05 x In à 20 x In

±1,5 %

I1 max, I2 max, I3 max

0,05 x In à 20 x In

±1,5 %

IN max

0,05 x In à 20 x In

±1,5 %

Tensions entre phases

U12

170 à 1 150 V

±0,5 %

U23

170 à 1 150 V

±0,5 %

U31

170 à 1 150 V

±0,5 %

Tensions entre la phase et le neutre

V1N

100 à 1 150 V

±0,5 %

V2N

100 à 1 150 V

±0,5 %

V3N

100 à 1 150 V

±0,5 %

Tension moyenne

U moy

170 à 1 150 V

±0,5 %

Déséquilibre de tension

U déséq

0 à 100 %

±0,5 %

Puissance instantanée

P

0,015 à 184 MW

±2 %

Q

0,015 à 184 Mvar

±2 %

S

0,015 à 184 MVA

±2 %

Facteur de puissance

PF

-1 à +1

±2 %

Puissance de demande

P

0,015 à 184 MW

±2 %

Q

0,015 à 184 Mvar

±2 %

S

0,015 à 184 MVA

±2 %

P max

0,015 à 184 MW

±2 %

Q max

0,015 à 184 Mvar

±2 %

S max

0,015 à 184 MVA

±2 %

Energie totale

E.P

-1010 GWh à +1010 GWh

±2 %

E.Q

-1010 Gvarh à +1010 Gvarh

±2 %

E.S

-1010 GVAh à +1010 GVAh

±2 %

Energie totale en entrée

E.P

-1010 GWh à +1010 GWh

±2 %

E.Q

-1010 Gvarh à +1010 Gvarh

±2 %

Energie totale en sortie

E.P

-1010 GWh à +1010 GWh

±2 %

E.Q

-1010 Gvarh à +1010 Gvarh

±2 %

Fréquence

F

45 Hz à 440 Hz

±0,1 %

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?