Configuration du déclencheur MicroLogic
Avant de configurer les fonctions de protection ou de réaliser des mesures, configurez les paramètres suivants du déclencheur MicroLogic :
-
Langue d’affichage
-
Date et heure
-
Type de disjoncteur
-
Signe de puissance
-
Ratio de transformation entre les enroulements primaire et secondaire (si un transformateur de tension auxiliaire est installé)
-
Fréquence nominale
Sélection de la langue d’affichage
Retour à l’anglais
-
Revenez à l’écran par défaut en appuyant sur l’un des trois boutons sans voyant allumé :
-
Sélectionnez le menu Historique, maintenance et configuration en appuyant sur
.
-
Déplacez le curseur sur le premier élément du menu, puis vers le bas jusqu’au troisième élément du menu pour sélectionner le menu Configuration MicroLogic.
-
Déplacez le curseur jusqu’au premier élément du menu pour sélectionner Langue. Appuyez sur
pour confirmer la sélection.
-
Sélectionnez English dans la liste et confirmez la sélection.
Réglage de la date et de l’heure
Suivez cette procédure pour définir la date et l’heure du déclencheur MicroLogic. La date et l’heure sont utilisées pour l’horodatage dans les historiques des déclenchements et des alarmes.
Si l’heure n’est pas synchronisée via le module de communication, un décalage allant jusqu’à une heure par an peut être constaté.
Sélection du disjoncteur
Suivez cette procédure pour définir les caractéristiques du disjoncteur.
Sélection du signe de puissance
Par défaut, le déclencheur MicroLogic P utilise P+ pour la puissance qui circule des bornes hautes vers les bornes basses. Le sens du flux sélectionné est valide pour :
-
La mesure de la puissance et du facteur de puissance
-
La mesure de l’énergie
-
Le délestage de charge et la reconnexion en fonction de la puissance
Saisie du ratio de transformation de la tension
Si la tension d’alimentation du déclencheur dépasse 690 V, installez une option d’entrée de mesure de la tension externe PTE et un transformateur de tension externe.
Si un transformateur de tension externe est installé, pour afficher les valeurs de tension réelles, entrez le ratio de transformation entre les tensions primaire et secondaire du transformateur.
Saisie de la fréquence nominale
|
Étape |
Action |
|
|---|---|---|
|
1 |
Appuyez sur |
|
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
Utilisez les boutons de navigation pour accéder à la fréquence et la régler. |
|