DOCA0219FR-00

Protection court retard

  • La fonction de protection court retard permet de protéger le système de distribution contre les courts-circuits impédants.

  • Cette fonction effectue des mesures rms réelles.

  • La temporisation court retard et les options I²t ON et I²t OFF permettent d’obtenir la sélectivité avec un disjoncteur en aval :

    • I²t OFF sélectionné : la fonction de protection implémente une courbe à temps constant.

    • I²t ON sélectionné : la fonction de protection implémente une courbe à temps inverse I²t jusqu’à 10 Ir. Au-dessus de 10 Ir, la courbe de temps est constante.

  • Sélectivité logique (ZSI).

    Les fonctions de protection court retard et contre les défauts à la terre permettent la sélectivité temporelle en retardant les appareils en amont afin de laisser aux appareils en aval le temps nécessaire pour effacer le défaut. La fonction ZSI peut être utilisée pour obtenir une sélectivité totale entre les disjoncteurs à l'aide d'un câblage externe.

    Pour les caractéristiques et le câblage externe de la fonction ZSI, reportez-vous à la section Sélectivité logique dans l’annexe technique.

  • Les défauts intermittents sont pris en compte par le déclencheur et peuvent entraîner des temps de déclenchement plus courts que ceux définis.

  • Pour les réglages usine, les plages de réglage, les étapes d’incrémentation et la précision des réglages, reportez-vous à la section Paramètres de seuil et de temporisation.

Activation court retard Isd

Seuil (précision ± 10 %) Isd = Ir x ... 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Temporisation tsd

Temporisation tsd (s) I²t OFF 0 0,1 0,2 0,3 0,4
I²t ON   0,1 0,2 0,3 0,4
Temps de déclenchement à 10 x Ir (ms) avec I²t ON ou I²t OFF Temps réinitialisable maximal 20 80 140 230 350
Temps de coupure maximal 80 140 200 320 500

Si le calibreur sans protection long retard est utilisé et que la fonction de protection long retard est désactivée, l’activation court retard Isd est automatiquement multipliée par In au lieu de Ir, comme c’est le cas habituellement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?