DOCA0219FR-00

Configuration des fonctions de mesure

Avant de configurer les fonctions de protection ou de réaliser des mesures, configurez les paramètres suivants du déclencheur MicroLogic :

  • Type de système

  • Mode de calcul du courant de demande

  • Mode de calcul de la puissance de demande

  • Convention du signe du facteur de puissance

Sélection du type de système

Le déclencheur MicroLogic P propose trois options de mesure, comme indiqué dans le tableau. La disponibilité des mesures dépend de l’option sélectionnée.

Type de mesure

Courants sur les phases I1, I2, I3

Courant sur neutre IN

Tensions phase-phase U12, U23, U31

Tensions entre la phase et le neutre V1N, V2N, V3N

3 phases, 3 fils, 3 CT (méthode utilisant deux wattmètres)

3 phases, 4 fils, 3 CT (méthode utilisant trois wattmètres)

3 phases, 4 fils, 4 CT (méthode utilisant trois wattmètres)

NOTE: Il est conseillé de ne pas utiliser le type de mesure 3 phases, 4 fils, 4 CT, à moins que le neutre ne soit effectivement raccordé au déclencheur (disjoncteur à quatre pôles avec une entrée externe de mesure de la tension).

Étape

Action

1

Appuyez sur . Le menu Historique, maintenance et configuration s’ouvre.

Appuyez sur pour sélectionner Paramétrage des mesures.

2

Appuyez sur . Le menu Paramétrage des mesures s’ouvre.

Appuyez sur pour sélectionner Type de système.

3

Utilisez les boutons de navigation pour accéder au type de système et le régler.

Appuyez sur pour confirmer la sélection.

NOTE: Le courant neutre IN ne peut pas être mesuré avec les types 3 phases, 3 fils, 3 CT et 3 phases, 4 fils, 3 CT.

Pour un appareil tripolaire, le neutre, s’il est distribué, doit être raccordé à la borne VN du déclencheur MicroLogic P.

Pour plus d’informations sur les types de mesures, reportez-vous à la section Mesures.

Sélection de la méthode de calcul du courant de demande

Étape

Action

1

Appuyez sur . Le menu Historique, maintenance et configuration s’ouvre.

Appuyez sur pour sélectionner Paramétrage des mesures.

2

Appuyez sur . Le menu Paramétrage des mesures s’ouvre.

Appuyez sur pour sélectionner Demande de courant.

 

3

Appuyez sur . Le menu Demande de courant s’ouvre.

4

Utilisez les boutons de navigation pour accéder à la méthode de calcul et la régler.

  • Thermique

  • Intervalle de blocage

NOTE: La méthode thermique est basée sur le calcul de l2t.

Appuyez sur pour confirmer la sélection.

5

Utilisez les boutons de navigation pour accéder au type de fenêtre et le régler.

  • glissant

  • fixe

Appuyez sur pour confirmer la sélection.

6

Utilisez les boutons de navigation pour accéder à l’intervalle et le régler (5 à 60 minutes par pas de 1 min).

Appuyez sur pour confirmer la sélection.

Sélection de la méthode de calcul de la puissance de demande

Étape

Action

1

Appuyez sur . Le menu Historique, maintenance et configuration s’ouvre.

Appuyez sur pour sélectionner Paramétrage des mesures.

2

Appuyez sur . Le menu Paramétrage des mesures s’ouvre.

Appuyez sur pour sélectionner Demande de puissance.

 

3

Appuyez sur . Le menu Demande de puissance s’ouvre.

3

Utilisez les boutons de navigation pour accéder à la méthode de calcul et la régler.

  • Thermique

  • Intervalle de blocage

NOTE: La méthode thermique est basée sur le calcul de I2t.

Appuyez sur pour confirmer la sélection.

4

Utilisez les boutons de navigation pour accéder au type de fenêtre et le régler.

  • glissant

  • fixe

Fenêtre glissante : La demande de puissance est actualisée toutes les 15 secondes.

Fenêtre fixe : La demande de puissance est actualisée à la fin de l’intervalle de temps.

Appuyez sur pour confirmer la sélection.

5

Utilisez les boutons de navigation pour accéder à l’intervalle et le régler (5 à 60 minutes par pas de 1 min).

Appuyez sur pour confirmer la sélection.

NOTE: La fonction de synchronisation Synchro.Com est uniquement disponible avec l’option de communication COM. Avec cette fonction, la puissance de demande est déterminée à partir d’un signal synchronisé par le module de communication.

Configuration du calcul du facteur de puissance

Étape

Action

1

Appuyez sur . Le menu Historique, maintenance et configuration s’ouvre.

Appuyez sur pour sélectionner Paramétrage des mesures.

2

Appuyez sur . Le menu Paramétrage des mesures s’ouvre.

Appuyez sur pour sélectionner Convention de signe.

 

3

Utilisez les boutons de navigation pour accéder à la convention de signe et la régler.

  • IEEE

  • IEEE alt

  • IEC

Appuyez sur pour confirmer la sélection.

Pour plus d’informations, consultez la section Conventions du signe du facteur de puissance.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?