Principes de réglage
Lorsque le capot de protection est ouvert, effectuez tous les réglages nécessaires pour votre déclencheur :
-
Utilisez les sélecteurs pour régler les seuils de protection et les temporisations du MicroLogic P pour les surcharges, les courts-circuits, les défauts de terre et les fuites à la terre.
En cas de dépassement des seuils définis, ces fonctions de protection déclenchent systématiquement le disjoncteur.
-
Utilisez les boutons du clavier :
-
Pour régler de manière précise les seuils de protection et les temporisations pour les surcharges, les courts-circuits, les défauts de terre et les fuites à la terre. La valeur préalablement définie à l’aide d’un sélecteur devient automatiquement la valeur maximale des paramètres du clavier
-
Pour activer et régler les fonctions MicroLogic P non accessibles par les sélecteurs.
-
Lorsque le capot de protection est fermé, il n’est pas possible de régler les fonctions de protection. Cependant, il est possible de configurer les fonctions de mesure et les alarmes, ainsi que d’afficher l’ensemble des mesures, paramètres et historiques.
Pour les réglages à distance à l’aide de l’option de communication, reportez-vous à la section Réglages à distance du menu Config de la communication sous Historique, maintenance et configuration.
Réglage des fonctions de protection à l’aide des sélecteurs
-
supprime tous les réglages précis effectués précédemment à l’aide du clavier pour la protection contre les surcharges (long retard) et les courts-circuits (court retard et instantanée) ;
-
n’affecte pas les réglages précis effectués à l’aide du clavier pour la protection contre les défauts à la terre et la protection différentielle ;
-
n’affecte aucun autre réglage effectué à l’aide du clavier.
De même, un nouveau réglage de protection contre les défauts de terre ou de protection différentielle effectué à l’aide de l’un des sélecteurs :
-
supprime tous les réglages précis effectués précédemment à l’aide du clavier pour la protection contre les défauts à la terre et la protection différentielle ;
-
n’affecte pas les réglages précis effectués à l’aide du clavier pour la protection contre les surcharges (long retard) et les courts-circuits (court retard et instantanée) ,
-
n’affecte aucun autre réglage effectué à l’aide du clavier.
Réglage des fonctions de protection à l’aide du clavier
-
Utilisez
et
sous l’écran pour affiner les réglages effectués à l’aide des sélecteurs.
Les réglages fins sont stockés de manière définitive en mémoire, sauf si le réglage est modifié à l’aide des sélecteurs.
-
Tous les réglages non disponibles via les sélecteurs sont effectués de la même manière, à l’aide du clavier.
Verrouillage de l’accès aux paramètres de protection
Les réglages de protection sont verrouillés lorsque le capot de protection est fermé. Cela empêche l’accès aux sélecteurs de réglage et désactive les réglages précis à l’aide du clavier.
Si nécessaire, installez un plombage pour protéger les réglages.
Lorsque le capot de protection est fermé, il est possible
de configurer les fonctions de mesure et les alarmes, ainsi que d’afficher
l’ensemble des mesures, réglages et historiques à
l’aide du clavier.