DOCA0219FR-00

Protection du neutre

Disjoncteurs tripolaires

La protection du neutre est possible sur un disjoncteur tripolaire en connectant un capteur externe.

Pour plus d’informations sur la procédure de réglage, reportez-vous à la section Réglage de la protection du neutre.

Déclencheur MicroLogic

5.0 P, 6.0 P et 7.0 P

Réglages

OFF (réglage d’usine)

N/2

N

1.6xN

Réglage de la protection

Description

OFF : Neutre non protégé

Le système de distribution ne nécessite pas de protection du conducteur neutre.

N/2 : Demi-protection du neutre

La section du conducteur de neutre est la moitié de celle des conducteurs de phase.

  • Le courant long retard Ir pour le neutre est égal à la moitié de la valeur de réglage.

  • Le seuil de déclenchement court retard Isd pour le neutre est égal à la moitié de la valeur de réglage.

  • Le seuil de déclenchement instantané Ii pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

  • Pour la protection contre les défauts à la terre (MicroLogic 6.0 P), le seuil de déclenchement Ig pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

N Protection complète du neutre

La section du conducteur de neutre est égal à celle des conducteurs de phase.

  • Le courant long retard Ir pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

  • Le seuil de déclenchement court retard Isd pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

  • Le seuil de déclenchement instantané Ii pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

  • Pour la protection contre les défauts à la terre (MicroLogic 6.0 P), le seuil de déclenchement Ig pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

1,6xN : Protection surdimensionnée du neutre

Dans les installations à haut niveau de courants harmoniques de rang 3 (ou leurs multiples), le courant dans le conducteur neutre peut dépasser celui des courants de phase dans des conditions stables.

  • Le courant long retard Ir pour le neutre est 1,6 fois supérieur à la valeur de réglage.

  • Le seuil de déclenchement court retard Isd pour le neutre est 1,6 fois supérieur à celui de la valeur de réglage, mais ne peut pas dépasser 10 In pour limiter les courants transitoires et protéger automatiquement l’installation.

  • Le seuil de déclenchement instantané Ii pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

  • Pour la protection contre les défauts à la terre (MicroLogic 6.0 P), le seuil de déclenchement Ig pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

Disjoncteurs à quatre pôles

Pour plus d’informations sur la procédure de réglage, reportez-vous à la section Réglage de la protection du neutre.

Déclencheur MicroLogic

5.0 P, 6.0 P et 7.0 P

Réglages

OFF

N/2 (factory setting)

N

Réglage de la protection

Description

OFF : Neutre non protégé

Le système de distribution ne nécessite pas de protection du conducteur neutre.

N/2 : Demi-protection du neutre

La section du conducteur de neutre est la moitié de celle des conducteurs de phase.

  • Le courant long retard Ir pour le neutre est égal à la moitié de la valeur de réglage.

  • Le seuil de déclenchement court retard Isd pour le neutre est égal à la moitié de la valeur de réglage.

  • Le seuil de déclenchement instantané Ii pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

N Protection complète du neutre

La section du conducteur de neutre est égal à celle des conducteurs de phase.

  • Le courant long retard Ir pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

  • Le seuil de déclenchement court retard Isd pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

  • Le seuil de déclenchement instantané Ii pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?