DOCA0219FR-00

Test des fonctions de terre et différentielle

Procédez comme suit pour tester :

  • Protection contre les défauts à la terre sur le déclencheur MicroLogic 6.0 P

  • Protection différentielle sur le déclencheur MicroLogic 7.0 P

  1. Vérifiez que le disjoncteur est fermé.

  2. A l’aide d’un tournevis fin, enfoncez brièvement (< 1 s) le bouton TEST à l’avant du déclencheur MicroLogic.

  3. Le disjoncteur se déclenche.

  4. Si le disjoncteur ne se déclenche pas, contactez votre technicien de maintenance.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?