DOCA0219FR-00

Réglage de la fonction de délestage de charge et de reconnexion

La fonction de délestage de charge et de reconnexion peut être configurée uniquement à l’aide du clavier.

  1. Sélectionnez > Délestage de charge I ou > Délestage de charge P.

  2. Utilisez les boutons situés sous l’écran d’affichage pour activer ou désactiver la fonction :

    • Eteint : délestage de charge désactivé

    • Allumé : délestage de charge activé

  3. Utilisez les boutons situés sous l’écran d’affichage :

    • Pour régler le seuil d’activation et la temporisation

    • Pour régler le seuil de retombée et la temporisation

Pour plus d’informations sur la fonction de délestage de charge et de reconnexion, reportez-vous à la section Délestage de charge et reconnexion.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?