DOCA0066ZH-05

脱扣单元概述

一般用途

下表显示了与用于一般用途的 ComPact NSX DC 断路器兼容的脱扣单元。有关详细信息,请参阅 LVPED208006ZH ComPact NSX, ComPact INS/INV, MasterPact NW DC - DC PV 目录

脱扣单元

内置/可互换

NSX100
DC

NSX160
DC

NSX250
DC

NSX400
DC

NSX630
DC

NSX1200
DC

1P

2P

3P/4P

1P

2P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

2P

NA (开关切断器)

内置

NA (开关切断器)

可互换

TM-D

内置

TM-D

可互换

TM-DC

内置

TM-DC

可互换

TM-G

可互换

光伏应用

下表显示了与用于光伏应用的 ComPact NSX DC 断路器兼容的脱扣单元。有关详细信息,请参阅 LVPED208006ZH ComPact NSX, ComPact INS/INV, MasterPact NW DC - DC PV 目录

脱扣单元

内置/可互换

NSX80
DC PV

NSX100
DC PV

NSX125
DC PV

NSX160
DC PV

NSX200
DC PV

NSX400
DC PV

NSX500
DC PV

4P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

NA (开关切断器)

内置

TM-DC PV

内置

热磁脱扣单元的保护和设置

调节旋钮位于脱扣单元的前面。

A 过载保护阈值

B 短路保护吸合电流

热磁脱扣单元的可升级性

可互换的脱扣单元支持升级。有关可互换脱扣单元的详细信息,请参阅上表。

可互换脱扣单元的现场更换简单而可靠:

  • 无需建立连接

  • 无须特殊工具(如经校准的力矩扳手)

  • 机械帽确保与脱扣单元的兼容

  • 限力矩螺钉保证了安装的安全性(参见下图)

脱扣单元的设计限制了不正确紧固或疏忽的风险。更换过程的简单性意味着在进行操作和维护过程时很容易进行必要的调整。

注: 当脱扣单元按照这种方式安装时,脱扣单元仍然可以被移除:螺钉头依然可以触及。

保护的铅封

热磁脱扣单元的透明盖可以被封上以防止对保护设置的修改。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?