Descripción del hardware
Descripción

A Puertos de comunicación RJ45 Ethernet 1 y Ethernet 2
B Bornero de alimentación de 24 V CC
C Código QR de información de producto
D LED de comunicación Ethernet
E Estado del módulo LED
F Estado de la red LED
G Cubierta transparente con sellado
H Botón de restablecimiento
I Estado de ULP LED
J Botón de prueba (accesible incluso con la cubierta cerrada)
K Conmutador de bloqueo
L LED de estado del tráfico Modbus (solo servidor IFE)
M Etiqueta del nombre del dispositivo
N Dos puertos ULP RJ45
O Conexión a tierra
Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric: QGH13473.
Montaje
La interfaz IFE se monta sobre un carril DIN. El accesorio de apilado permite conectar varias interfaces IFM a un servidor IFE sin ningún cableado adicional.
Alimentación de 24 V CC
La interfaz IFE siempre debe recibir alimentación eléctrica de 24 V CC. Las interfaces IFM apiladas en un servidor IFE reciben alimentación del servidor IFE, por lo que no es necesario que la reciban por separado.
Se recomienda utilizar una alimentación eléctrica de clase 2 o una corriente limitada/tensión limitada reconocida y clasificada por UL con 24 V CC y 3 A como máximo.
LED de comunicación Ethernet
Los LED de dos colores de comunicación Ethernet indican el estado de los puertos Ethernet ETH1 y ETH2.
Indicación LED |
Descripción del estado |
---|---|
OFF |
Sin alimentación ni conexión |
Amarillo constante |
10 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad |
Amarillo intermitente |
10 Mbps, actividad en proceso |
Verde constante |
100 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad |
Verde intermitente |
100 Mbps, actividad en proceso |
Estado del módulo LED
El LED de dos colores de estado del módulo indica el estado de la interfaz IFE.
Indicación LED |
Descripción del estado |
Acción |
---|---|---|
OFF |
Sin alimentación |
Ninguna |
Verde constante |
Interfaz IFE operativa |
Ninguna |
Verde intermitente (250 ms ON, 250 ms OFF) |
La página web de control oculto está disponible |
Ninguna |
Verde intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF) |
El firmware de la interfaz IFE está dañado |
Para obtener asistencia técnica, ponte en contacto con el equipo local de asistencia de Schneider Electric. |
Rojo intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF) |
La interfaz IFE se encuentra en modalidad degradada |
Sustituye el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento. |
Rojo constante |
La interfaz IFE está fuera de servicio |
Ninguna |
Rojo/verde intermitente (1 s verde, 1 s rojo) |
Actualización de Firmware en curso |
Ninguna |
Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo) |
Prueba autodiagnóstica en curso |
Ninguna |
LED de estado de la red
El LED de dos colores del estado de la red indica el estado de la red Ethernet.
Indicación LED |
Descripción del estado |
---|---|
OFF |
Sin alimentación ni dirección IP |
Verde constante |
Dirección IP válida |
Rojo constante |
Dirección IP duplicada |
Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo) |
Prueba autodiagnóstica en curso |
Ámbar fijo |
Error al configurar la IP |
LED del tráfico de la línea serie Modbus
El LED amarillo de tráfico de la línea serie Modbus indica que el tráfico se transmite o se recibe por la red de línea serie Modbus a través del servidor IFE.
El LED está encendido durante la transmisión y recepción de los mensajes. De lo contrario, el LED está apagado.
Dirección Modbus
La interfaz IFE acepta la dirección Modbus del IMU al que se encuentra conectada.
La dirección Modbus es 255 y no se puede cambiar.
Conmutador de bloqueo
El conmutador de bloqueo del panel frontal de la interfaz IFE habilita o deshabilita el envío de comandos de control remoto por la red Ethernet a la interfaz IFE y a los demás módulos de la IMU.
-
Si la flecha señala al candado abierto (ajuste de fábrica), los comandos de control a distancia están activados.
-
Si la flecha señala al candado cerrado, los comandos de control a distancia están desactivados.
El único comando de control remoto que se habilita aunque la flecha señale al candado cerrado es el comando de ajuste de hora absoluta.
Botón de prueba
El botón de prueba dispone de dos funciones, según cuánto dure la pulsación del botón.
Intervalo de tiempo |
Función |
---|---|
Entre 1 y 5 s |
Pone a prueba la conexión entre todos los módulos ULP durante 15 s. |
10-15 s |
Activa el modo de configuración oculta. NOTA: La configuración oculta no se activa
si se pulsa el botón durante más de 15 s.
|
Botón de restablecimiento
Cuando se pulsa el botón de restablecimiento entre 1 y 5 segundos, se fuerza al modo de adquisición de IP a establecer el ajuste de fábrica (DHCP).
Estado de ULP LED
El estado de ULP LED amarillo describe el modo del módulo ULP.
LED ULP |
Modo |
Acción |
---|---|---|
Nominal |
Ninguna |
|
Conflicto |
Extrae el módulo ULP adicional |
|
Degradado |
Sustituye el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento |
|
Prueba |
Ninguna |
|
Discrepancia del firmware no crítica |
Usa el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y sigue las acciones recomendadas |
|
Discrepancia del hardware no crítica |
||
Discrepancia de configuración |
Instala las características que faltan |
|
Discrepancia del firmware crítica |
Usa el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y sigue las acciones recomendadas |
|
Discrepancia del hardware crítica |
||
Stop |
Sustituye el módulo ULP |
|
Apagado |
Revisa la fuente de alimentación |