Historial de disparos
Descripción general
Los registros del historial de disparos describen los últimos 17 disparos detectados. El formato del historial de disparos corresponde a una serie de 17 registros. Cada registro está compuesto por siete registros que describen un disparo.
Los registros del historial de disparos devuelven 32768 (0x8000) cuando no se utilizan.
Número de registro de disparo
Se necesita una petición de lectura de 7×(n) registros para leer los últimos n registros de disparo, donde 7 es el número de registros de cada registro de disparo.
Por ejemplo, una solicitud de lectura de 7 × 4 = 28 registros requiere leer los últimos cuatro registros de disparo del historial de disparos:
-
Los siete primeros registros describen el primer registro de disparo (disparo más reciente).
-
Los siete registros siguientes describen el segundo registro de disparo.
-
Los siete últimos registros describen el tercer registro de disparo.
-
Los últimos siete registros describen el cuarto registro de disparo.
Dirección |
Registro |
Descripción |
---|---|---|
0x238B–0x2391 |
9100–9106 |
Registro de disparo 1 (disparo más reciente) |
0x2392–0x2398 |
9107–9113 |
Registro de disparo 2 |
0x2399–0x239F |
9114–9120 |
Registro de disparo 3 |
0x23A0–0x23A6 |
9121–9127 |
Registro de disparo 4 |
0x23A7–0x23AD |
9128–9134 |
Registro de disparo 5 |
0x23AE–0x23B4 |
9135–9141 |
Registro de disparo 6 |
0x23B5–0x23BB |
9142–9148 |
Registro de disparo 7 |
0x23BC–0x23C2 |
9149–9155 |
Registro de disparo 8 |
0x23C3–0x23C9 |
9156–9162 |
Registro de disparo 9 |
0x23CA–0x23D0 |
9163–9169 |
Registro de disparo 10 |
0x23D1–0x23D7 |
9170–9176 |
Registro de disparo 11 |
0x23D8–0x23DE |
9177–9183 |
Registro de disparo 12 |
0x23DF–0x23E5 |
9184–9190 |
Registro de disparo 13 |
0x23E6–0x23EC |
9191–9197 |
Registro de disparo 14 |
0x23ED–0x23F3 |
9198–9204 |
Registro de disparo 15 |
0x23F4–0x23FA |
9205–9211 |
Registro de disparo 16 |
0x23FB–0x2401 |
9212–9218 |
Registro de disparo 17 (disparo más antiguo) |
Registro de disparo
Se necesita una petición de lectura de siete registros para leer un registro de disparo.
El orden y la descripción de los registros de registro de disparos son los mismos que los del registro de disparo 1:
Registro de disparo 1 (disparo más reciente) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
0x238B |
9100 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
Código de disparo (consulte el párrafo siguiente) |
0x238C– 0x238E |
9101– 9103 |
L |
- |
- |
ULP DATE |
- |
A/E |
Fecha y hora del suceso (disparo o confirmación) Tipo de datos: ULP DATE |
0x238F |
9104 |
L |
1 |
- |
INT16U |
1 – 2 |
A/E |
Tipo de suceso MSB = 0 (reservado) Ocurrencia del suceso: LSB = 1 Ocurrencia del suceso: LSB = 2 |
0x2390 |
9105 |
L |
1 |
- |
INT16U |
0-5 |
A/E |
Fase defectuosa 0 = fallo (sin fase defectuosa) 1 = fase 1 2 = fase 2 3 = fase 3 4 = fase N 5 = fase 1 2 3 (aplicación del motor, defecto a tierra, diferencial) |
0x2391 |
9106 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
Corriente interrumpida (pico) (1) |
(1) La medición depende de la aplicación:
|
Códigos de disparo
Código de disparo |
Descripción |
---|---|
1000 (0x03E8) |
Protección largo retardo Ir |
1001 (0x03E9) |
Protección de corto retardo Isd |
1002 (0x03EA) |
Protección instantánea Ii |
1003 (0x03EB) |
Protección de defecto a tierra Ig |
1004 (0x03EC) |
Protección de diferencial IΔn |
1005–1009 (0x03ED–0x03F1) |
Reservado |
1010 (0x03F2) |
Protección instantánea integrada |
1011 (0x03F3) |
STOP (fallo interno de la unidad de disparo) |
1012 (0x03F4) |
Instantáneo con protección de diferencial |
1013–1031 (0x03F5–0x0407) |
Reservado |
1032 (0x0408) |
Protección del motor contra desequilibrio |
1033 (0x0409) |
Protección del motor contra bloqueo |
1034 (0x040A) |
Protección del motor contra defecto de carga |
1035 (0x040B) |
Protección del motor de inicio largo |
1036 (0x040C) |
Protección de disparo reflejo |