DOCA0091ES-08

Historial de pruebas de diferencial

Descripción general

Los registros del historial de pruebas de diferencial describen las 10 últimas pruebas de diferencias realizadas en una unidad de control MicroLogic 7. El formato del historial de pruebas de diferencial corresponde a una serie de 10 registros. Cada registro está compuesto por 5 registros que describen una prueba de diferencial.

Los registros del historial de la prueba de diferencial devuelven 32768 (0x8000) cuando no se utilizan.

Número de prueba de diferencial

Se necesita una petición de lectura de 5 x n registros para leer los últimos n registros de prueba de diferencial, donde 5 es el número de registros de cada registro de prueba de diferencial.

Por ejemplo, una petición de lectura de 5 x 2 = 10 registros es necesaria para leer los últimos 2 registros de prueba de diferencial del historial de pruebas de diferencial:

  • Los 5 primeros registros describen el primer registro de prueba de diferencial (prueba de diferencial más reciente).

  • Los 5 últimos registros describen el segundo registro de prueba de diferencial.

Dirección

Registro

Descripción

0x7593–0x7597

30100-30104

Registro de prueba de diferencial (prueba de diferencial más reciente)

0x7598–0x759C

30105–30109

Registro 2 de prueba de diferencial

0x759D–0x75A1

30110–30114

Registro 3 de prueba de diferencial

0x75A2–0x75A6

30115–30119

Registro 4 de prueba de diferencial

0x75A7–0x75AB

30120–30124

Registro 5 de prueba de diferencial

0x75AC–0x75B0

30125–30129

Registro 6 de prueba de diferencial

0x75B1–0x75B5

30130–30134

Registro 7 de prueba de diferencial

0x75B6–0x75BA

30135–30139

Registro 8 de prueba de diferencial

0x75BB–0x75BF

30140–30144

Registro 9 de prueba de diferencial

0x75C0–0x75C4

30145–30149

Registro 10 de prueba de diferencial (prueba de diferencial más antigua)

Registro de prueba de diferencial

Se necesita una petición de lectura de 5 registros para leer un registro de prueba de diferencial.

El orden y la descripción de los registros de prueba de diferencial son los mismos que los del registro 1 de prueba de diferencial:

Registro 1 de prueba de diferencial (prueba de diferencial más reciente)

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x7593

30100

L

1

INT16U

0-65535

E

Código de prueba de diferencial (consulte la sección siguiente).

0x7594–

0x7596

30101–

30103

L

ULP DATE

E

Fecha y hora de la prueba de diferencial. Tipo de datos: ULP DATE

0x7597

30104

L

INT16U

0-1

E

Estado de la prueba

  • 0: prueba correcta

  • 1: prueba fallida

Códigos de pruebas de diferencial

Código de prueba de diferencial

Descripción

5162 (0x142A)

Prueba de diferencial por botón

5163 (0x142B)

Prueba de diferencial por HMI