Historial de sucesos
Descripción general
En los registros del historial de sucesos del módulo BSCM se describen los últimos 10 sucesos detectados. El formato de los sucesos del módulo BSCM corresponde a una serie de 10 registros. Cada registro está compuesto por cinco registros que describen un suceso del módulo BSCM.
Se necesita una petición de lectura de 5x(n) registros para leer los últimos n registros de sucesos del módulo BSCM, donde 5 es el número de registros de cada registro de suceso.
Por ejemplo, se necesita una petición de lectura de 5x3 = 15 registros para leer los últimos tres registros de sucesos del módulo BSCM del historial de sucesos del módulo BSCM:
-
En los cinco primeros registros se describe el primer registro de suceso del módulo BSCM (suceso más reciente).
-
Los cinco registros siguientes describen el segundo registro de suceso del módulo BSCM.
-
Los últimos cinco registros describen el tercer registro de suceso del módulo BSCM.
Dirección |
Registro |
Descripción |
---|---|---|
0x0259 |
602 |
Contador de sucesos |
0x025A–0x025E |
603–607 |
Registro de suceso 1 (suceso más reciente) |
0x025F–0x0263 |
608–612 |
Registro de suceso 2 |
0x0264–0x0268 |
613–617 |
Registro de suceso 3 |
0x0269– 0x026D |
618–622 |
Registro de suceso 4 |
0x026E–0x0272 |
623–627 |
Registro de suceso 5 |
0x0273–0x0277 |
628–632 |
Registro de suceso 6 |
0x0278–0x027C |
633–637 |
Registro de suceso 7 |
0x027D–0x0281 |
638–642 |
Registro de suceso 8 |
0x0282–0x0286 |
643–647 |
Registro de suceso 9 |
0x0287–0x028B |
648–652 |
Registro de suceso 10 (suceso más antiguo) |
Contador de sucesos
El contador de sucesos aumenta cada vez que se registra un nuevo suceso. Si el contador alcanza el valor máximo de 65535 y se registra un nuevo suceso, el contador se restablece a 0.
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0259 |
602 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Contador de sucesos del módulo BSCM |
Registro de suceso
El orden y la descripción de los registros de registro de sucesos son los mismos que los del registro de suceso 1:
Suceso 1 (suceso más reciente) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
0x025A |
603 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Identificador de sucesos del módulo BSCM (consulte el párrafo siguiente) |
0x025B– 0x025D |
604– 606 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Fecha y hora del suceso Tipo de datos: ULP DATE |
0x025E |
607 |
L |
1 |
– |
INT16U |
1–2 |
A/E |
Estado del suceso 1 = ocurrencia del suceso 2 = finalización del suceso |
Identificador de suceso
Identificador de suceso |
Suceso |
---|---|
1024 |
Cambio de contacto SD (ocurrencia = posición cierre a SD) |
1025 |
Alcanzado umbral del contador OF |
1026 |
Alcanzado umbral del contador de comando de cierre |
1027 |
STOP (fallo interno) |
1028 |
ERROR (fallo interno) |
1029 |
Cambio de contacto OF (ocurrencia = posición apertura a cierre) |
1030 |
Cambio de contacto SDE (ocurrencia = posición cierre a SDE) |
1031 |
Modo manual/automático (ocurrencia = posición manual a automático) |
1040 |
Comando de apertura |
1041 |
Comando de cierre |
1042 |
Comando de rearme |