DOCA0091ES-08

Protección contra escritura

Descripción general

ADVERTENCIA
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO O FALLO DE DISPARO
Los ajustes de regulación de las protecciones solo deberán ser realizados por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Las modificaciones a distancia de los registros Modbus pueden ser peligrosas para el personal que esté cerca del interruptor automático o pueden causar daños en el equipo si las configuraciones de protección están alteradas. Por lo tanto, los comandos de control a distancia están protegidos por hardware y software.

Protección de software

Para evitar un cambio involuntario en la configuración de MicroLogic, las modificaciones remotas de los registros Modbus están protegidas por:

  • una sólida estructura de datos y un conjunto de registros Modbus dedicados

  • un esquema de contraseña de perfil de usuario

Esta combinación se denomina interfaz de comandos. Si no se cumple, da como resultado un código de error y la operación no se realiza. La protección por hardware siempre tiene prioridad sobre la protección por software.