Medidas en tiempo real
Descripción general
Las medidas en tiempo real se actualizan cada segundo. Las medidas en tiempo real incluyen:
-
Tensión y desequilibrio de tensión
-
Corriente y desequilibrio de corriente
-
Potencia de distorsión, aparente, reactiva y activa
-
Potencia reactiva con armónico
-
Factor de potencia y factor de potencia fundamental
-
Frecuencia
-
THD (distorsión total armónica)
Tensión
Registro = 0 si tensión <25 V.
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03E7 |
1000 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Tensión eficaz entre fases V12 |
0x03E8 |
1001 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Tensión eficaz entre fases V23 |
0x03E9 |
1002 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Tensión eficaz entre fases V31 |
0x03EA |
1003 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Tensión eficaz entre fase y neutro V1N(1) |
0x03EB |
1004 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Tensión eficaz entre fase y neutro V2N(1) |
0x03EC |
1005 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Tensión eficaz entre fase y neutro V3N(1) |
0x03ED |
1006 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Media aritmética de V12, V23 y V31: (V12 + V23 + V31) / 3 = Vavg L-L |
0x03EE |
1007 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Media aritmética de V1N, V2N y V3N: (V1N + V2N + V3N) / 3 = Vavg L-N (1) |
0x0478 |
1145 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Vmax: máximo de V12, V23 y V31 (2) |
0x0479 |
1146 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
E |
Vmin: mínimo de V12, V23 y V31 (2) |
(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor y no es accesible cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema. (2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo. |
Desequilibrio de tensión
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03EF |
1008 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Desequilibrio de tensión entre fase y fase V12 con respecto a la media aritmética de las tensiones entre fase y fase |
0x03F0 |
1009 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Desequilibrio de tensión entre fase y fase V23 con respecto a la media aritmética de las tensiones entre fase y fase |
0x03F1 |
1010 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Desequilibrio de tensión entre fase y fase V31 con respecto a la media aritmética de las tensiones entre fase y fase |
0x03F2 |
1011 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Desequilibro de tensión entre fase y neutro V1N con respecto a la media aritmética de las tensiones entre fase y neutro (1) |
0x03F3 |
1012 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Desequilibro de tensión entre fase y neutro V2N con respecto a la media aritmética de las tensiones entre fase y neutro (1) |
0x03F4 |
1013 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Desequilibro de tensión entre fase y neutro V3N con respecto a la media aritmética de las tensiones entre fase y neutro (1) |
0x03F5 |
1014 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Valor máximo de desequilibrio de tensión entre fase y fase de los registros 1008, 1009 y 1010 (2) |
0x03F6 |
1015 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Valor máximo de desequilibrio de tensión entre fase y neutro de los registros 1011, 1012 y 1013 (1)(2) |
(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema. (2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo. |
Corriente
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03F7 |
1016 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
A/E |
La corriente eficaz en la fase 1: I1 |
0x03F8 |
1017 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
A/E |
La corriente eficaz en la fase 2: I2 |
0x03F9 |
1018 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
A/E |
La corriente eficaz en la fase 3: I3 |
0x03FA |
1019 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
A/E |
Corriente eficaz en el neutro: IN (1) |
0x03FB |
1020 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
A/E |
Máximo de I1, I2, I3 y IN (2) |
0x03FC |
1021 |
L |
1 |
% Ig |
INT16U |
0-20xIn |
A/E |
Corriente de defecto a tierra |
0x03FD |
1022 |
L |
1 |
mA |
INT16U |
0-20xIn |
E |
Corriente de fuga a tierra |
0x0401 |
1026 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
A/E |
Mínimo de I1, I2 e I3 (2) |
0x0402 |
1027 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
A/E |
Media aritmética de I1, I2 y I3: (I1 + I2 + I3) / 3 = Iavg |
(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 31 o 40. Consulte Tipo de sistema. (2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo. |
Desequilibrio de corriente
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0403 |
1028 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000-+1000 |
E |
Desequilibrio de corriente I1 con respecto a la media aritmética de las corrientes de fase |
0x0404 |
1029 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000-+1000 |
E |
Desequilibrio de corriente I2 con respecto a la media aritmética de las corrientes de fase |
0x0405 |
1030 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000-+1000 |
E |
Desequilibrio de corriente I3 con respecto a la media aritmética de las corrientes de fase |
0x0406 |
1031 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000-+1000 |
E |
Desequilibrio de corriente IN con respecto a la media aritmética de la corriente de fase (1) |
0x0407 |
1032 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000-+1000 |
E |
Desequilibro de corriente máxima de los registros 1028, 1029 y 1030 (2) |
(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 31 o 40. Consulte Tipo de sistema. (2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo. |
Potencia activa
La señal de flujo de la potencia activa depende de la configuración del registro 3316 Señal de flujo de potencia.
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0409 |
1034 |
L |
10 |
kW |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Potencia activa en fase 1: P1 (1) |
0x040A |
1035 |
L |
10 |
kW |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Potencia activa en fase 2: P2 (1) |
0x040B |
1036 |
L |
10 |
kW |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Potencia activa en fase 3: P3 (1) |
0x040C |
1037 |
L |
10 |
kW |
INT16 |
-30000–+30000 |
E |
Potencia activa total: Ptot |
(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema. |
Potencia reactiva
La señal de flujo de la potencia reactiva depende de la configuración del registro 3316 Señal de flujo de potencia.
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x040D |
1038 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Potencia reactiva en fase 1: Q1 (1) |
0x040E |
1039 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Potencia reactiva en fase 2: Q2 (1) |
0x040F |
1040 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Potencia reactiva en fase 3: Q3 (1) |
0x0410 |
1041 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-30000–+30000 |
E |
Potencia reactiva total: Qtot |
(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema. |
Potencia aparente
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0411 |
1042 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
0–10000 |
E |
Potencia aparente en fase 1: S1 (1) |
0x0412 |
1043 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
0–10000 |
E |
Potencia aparente en fase 2: S2 (1) |
0x0413 |
1044 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
0–10000 |
E |
Potencia aparente en fase 3: S3 (1) |
0x0414 |
1045 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
0–30000 |
E |
Potencia aparente total: Stot |
(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema. |
Factor de potencia
El signo del factor de potencia depende de la configuración del registro 3318 Señal de factor de potencia.
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0415 |
1046 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Factor de potencia en fase 1: PF1 (1) |
0x0416 |
1047 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Factor de potencia en fase 2: PF2 (1) |
0x0417 |
1048 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Factor de potencia en fase 3: PF3 (1) |
0x0418 |
1049 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Factor de potencia total: PF |
(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema. |
Factor de potencia fundamental (cosϕ)
El signo del factor de potencia fundamental (cosϕ) depende de la configuración del registro 3318 Señal de factor de potencia.
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0419 |
1050 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Factor de potencia fundamental en fase 1: cosϕ 1 (1) |
0x041A |
1051 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Factor de potencia fundamental en fase 2: cosϕ 2 (1) |
0x041B |
1052 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Factor de potencia fundamental en fase 3: cosϕ 3 (1) |
0x041C |
1053 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Factor de potencia fundamental total: cosφ |
(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema. |
Frecuencia
Cuando la unidad de control MicroLogic no puede calcular la frecuencia, devuelve No evaluado = 32768 (0x8000).
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x041D |
1054 |
L |
10 |
Hz |
INT16U |
150-4400 |
E |
Frecuencia de sistema: F |
Potencia reactiva fundamental
La señal de flujo de la potencia reactiva depende de la configuración del registro 3316 Señal de flujo de potencia.
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0437 |
1080 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Potencia reactiva fundamental en fase 1: Q1 Fund (1) |
0x0438 |
1081 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Potencia reactiva fundamental en fase 2: Q2 Fund (1) |
0x0439 |
1082 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Potencia reactiva fundamental en fase 3: Q3 Fund (1) |
0x043A |
1083 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Potencia reactiva fundamental total: Qtot Fund |
(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema. |
Potencia de distorsión
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x043F |
1088 |
L |
10 |
kVAR |
INT16U |
0–10000 |
E |
Potencia de distorsión en fase 1: D1 (1) |
0x0440 |
1089 |
L |
10 |
kVAR |
INT16U |
0–10000 |
E |
Potencia de distorsión en fase 2: D2 (1) |
0x0441 |
1090 |
L |
10 |
kVAR |
INT16U |
0–10000 |
E |
Potencia de distorsión en fase 3: D3 (1) |
0x0442 |
1091 |
L |
10 |
kVAR |
INT16U |
0–10000 |
E |
Potencia de distorsión total: Dtot |
(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema. |
Distorsión total armónica (THD)
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0443 |
1092 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
E |
Distorsión armónica total de V12 con relación a la fundamental |
0x0444 |
1093 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
E |
Distorsión armónica total de V23 con relación a la fundamental |
0x0445 |
1094 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
E |
Distorsión armónica total de V31 con relación a la fundamental |
0x0446 |
1095 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
E |
Distorsión armónica total de V1N con relación a la fundamental (1) |
0x0447 |
1096 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
E |
Distorsión armónica total de V2N con relación a la fundamental (1) |
0x0448 |
1097 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
E |
Distorsión armónica total de V3N con relación a la fundamental (1) |
0x0449 |
1098 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
E |
Distorsión armónica total de I1 con relación a la fundamental |
0x044A |
1099 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
E |
Distorsión armónica total de I2 con relación a la fundamental |
0x044B |
1100 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
E |
Distorsión armónica total de I3 con relación a la fundamental |
(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema. |
Imagen térmica del motor
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0477 |
1144 |
L |
1 |
% |
INT16U |
0-32766 |
E |
Imagen Ith |