Órdenes de control del interruptor automático
Abrir interruptor automático
Para abrir el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
904 |
A/E |
Código de comando = 904 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destino = 4353 (0x1101) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador |
Cerrar interruptor automático
Para cerrar el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
905 |
A/E |
Código de comando = 905 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destino = 4353 (0x1101) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador |
Rearmar interruptor automático
Para rearmar el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
906 |
A/E |
Código de comando = 906 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destino = 4353 (0x1101) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador |
Validar/bloquear una orden de cierre de interruptor automático
Para activar o bloquear una orden de cierre del interruptor automático, ajuste el registro de comandos de la siguiente forma:
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
910 |
A/E |
Código de comando = 910 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
13 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 13 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destino = 4353 (0x1101) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador |
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
|
0x1F46 |
8007 |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
Origen del comando: 256 = comando enviado a través de interfaz de comunicación (IFM o IFE) |
Activar/desactivar rearme automático
El usuario puede leer los parámetros de rearme automático en el registro 564 (bit 3).
Para activar/desactivar el rearme automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42636 |
A/E |
Código de comando = 42636 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destino = 4353 (0x1101) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
0 = el rearme automático no está activado. 1 = el rearme automático está activado. |
Activar/desactivar rearme incluso si SDE
El usuario puede leer los parámetros de rearme en el registro 564 (bit 4).
Para activar/desactivar el rearme incluso si SDE, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42637 |
A/E |
Código de comando = 42637 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destino = 4353 (0x1101) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
0 = rearme no activado si SDE = 1. 1 = rearme activado aunque SDE = 1. |