Lista de comandos de la interfaz IFE
Lista de comandos de las interfaces IFE
En la tabla siguiente se enumeran los comandos de la interfaz IFE, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos como corresponde Ejecución de un comando.
Comando |
Código de comando |
Perfil de usuario |
---|---|---|
768 |
No se requiere contraseña |
|
769 |
No se requiere contraseña |
|
1024 |
No se requiere contraseña. |
|
1032 |
Administrador |
|
41868 |
Administrador, Servicios, Ingeniero u Operador |
Códigos de error
Los códigos de error generados por la interfaz IFE son los códigos de error genéricos Resultado del comando.
TBC by Deepti regarding command code 1032