EIO0000004432.03

Remplacement de la batterie

Ce produit utilise une batterie principale pour sauvegarder les données de l'horloge interne. Si la batterie est épuisée, les données d'horloge seront perdues. Utilisez uniquement l'une des batteries commerciales spécifiées suivantes en remplacement :

  • BR2032 ou CR-2032/BN (fabriqué par Panasonic Corporation)

  • CR2032 (fabriqué par Renata SA)

  • CR2032 (fabriqué par VARTA Microbattery GmbH)

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Suivez les procédures étape par étape pour remplacer la batterie de façon correcte et en toute sécurité.
  • Avant de remplacer la batterie, mettez le produit hors tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE OU RISQUE CHIMIQUE
  • Utilisez uniquement la pile de rechange identique pour ce produit.
  • Ne causez pas de court circuit.
  • Recyclez ou éliminez correctement les batteries usagées.
  • Vous ne devez pas les recharger, les démonter ou les exposer à une température de plus de 70 °C (158 °F).
  • Utilisez vos mains ou des outils isolés pour retirer ou remplacer une batterie.
  • Maintenez une polarité correcte au moment d'insérer ou de connecter une batterie neuve.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
PERTE DE DONNÉES
  • Remplacez régulièrement la batterie, tous les cinq ans, après avoir acheté ce produit.
  • Insérez la batterie avant de rebrancher l'alimentation électrique.
  • Seule une personne qualifiée doit remplacer la batterie.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE:
  • Insérez la batterie avant de rebrancher l'alimentation électrique. Sinon, l'horloge ne fonctionnera pas correctement.

  • Après avoir rebrancher le câble d'alimentation, réglez à nouveau l'horloge. Reportez-vous au manuel de votre logiciel d'édition d'écrans pour le réglage de l'horloge.

  • Le produit contient des cellules et/ou des batteries d'accumulateurs qui doivent être recueillies et traitées séparément lorsqu'elles sont épuisées et à la fin de vie du produit. Lors de la mise au rebut de la batterie, jetez-la d'une manière appropriée et conforme aux normes d'élimination/de recyclage des machines industrielles de votre pays.

  1. Coupez l'alimentation du produit.
  2. Touchez le boîtier ou la connexion de masse pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.
  3. Placez le produit sur une surface de niveau, plane, la face avant orientée vers le haut.
  4. Ouvrez le compartiment de batterie en haut ou en bas du produit.
    1. Compartiment de batterie

    2. Symbole d'alerte de sécurité (voir les messages de sécurité sur la page précédente)

  5. Enlevez la batterie épuisée du plateau en touchant la batterie à partir du bas.
  6. Placez la nouvelle batterie dans le plateau selon les marquages de polarité indiqués dans le compartiment et sur la batterie.
  7. Insérez le plateau dans le compartiment de batteries.
  8. Rebranchez le câble d'alimentation du produit.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.