EIO0000004432.03

Mise à la terre

Mise à la terre indépendante

Mettez toujours la borne FG (terre fonctionnelle) à la terre. Assurez-vous de séparer ce produit de la borne FG des autres appareils comme illustré ci-dessous.

  1. Ce produit

  2. Autre périphérique

Précautions à observer

  • Vérifiez que la résistance de mise à la terre est de 100 Ω au maximum.*1

  • La section transversale du câble FG devrait être à 2 mm2 (AWG 14) ou plus*1. Créez le point de connexion aussi près que possible du produit et utilisez un fil aussi court que possible. Lorsque le fil de mise à la terre est long, remplacez le fil fin par un fil plus épais et placez-le dans une gaine.

  • Les bornes SG et FG sont séparées à l'intérieur de ce produit. Lors de la connexion des bornes FG et SG, assurez-vous qu'aucune boucle de masse ne se forme.

*1 Respectez les codes et les normes locaux.

Mise à la terre commune

Une mauvaise mise à la terre des équipements peut entraîner des interférences électromagnétiques (EMI). Les interférences électromagnétiques (EMI) peuvent causer une perte de communication. Si la mise à la terre indépendante n'est pas possible, utilisez un point de masse comme illustré dans la configuration ci-dessous. N'utilisez pas une autre configuration pour le point de masse.

Mise à la terre correcte

  1. Ce produit

  2. Autre périphérique

Mise à la terre incorrecte

  1. Ce produit

  2. Autre périphérique

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.