EIO0000004432.03

Conception du système

Cette section décrit la configuration du système avec ce produit et l'équipement périphérique.

NOTE: Les équipements HMIET6401 et HMIET6501 n'ont pas d'interfaces Ethernet ou USB (Type-A).

*1 Consultez Accessoires.

*2 Pour plus d'informations sur comment connecter les contrôleurs et autres types d'équipement, reportez-vous au manuel de pilote de périphérique correspondant de votre logiciel d'édition d'écrans.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.