990-6287A-012

Passage d'une ASI unitaire du mode normal au mode bypass de maintenance

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Gestion > Marche/Arrêt Onduleur > Désact. un seul ond..
  2. Fermez le disjoncteur du bypass de maintenance MBB.

    La continuité d'alimentation de la charge est désormais assurée via le disjoncteur du bypass de maintenance.

  3. Ouvrez le(s) disjoncteur(s) batterie BB.
  4. Ouvrez le disjoncteur d'entrée de l'unité UIB.
  5. Ouvrez le disjoncteur d'entrée du commutateur statique SSIB.
  6. Ouvrez le disjoncteur de sortie de l'unité UOB.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Après que l'affichage se soit éteint, attendez au moins 5 minutes avant de retirer le capot de l'ASI pour que les condensateurs se déchargent entièrement.
  • Avant de travailler sur l'ASI, assurez-vous qu'aucune borne ne présente de tension dangereuse.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?