990-5995D-037

并机系统概述

注: 在带有外部维修旁路断路器(外部 MBB)的并机系统中,必须将维修旁路断路器 MBB 用挂锁锁定在断开位置。

可带外部电池的 UPS

可带内部电池的 UPS

MIB 市电输入断路器
BIB 旁路输入断路器
UIB 设备输入开关
SSIB 静态开关输入开关
UOB 设备输出开关
外部 UOB 外部设备输出断路器
MBB 维修旁路开关
外部 MBB 外部维修旁路断路器
SIB 系统隔离断路器
BB 电池断路器
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.