990-5995D-037

LBS 模式(可选)

注: LBS 模式需连接同步线缆(可选)。有关详细信息,请参见《安装手册》。

如果启用 LBS 模式,两个独立的 UPS 系统(单机系统或并行)的输出将同步。当两个 UPS 系统均处于静态旁路模式或维修旁路模式时,不支持输出同步。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.