990-5995D-037

断路器和开关的位置

60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS - 可带外部电池

 

120-160 kVA 400 V/60–80 kVA 208 V UPS - 可带外部电池

200 kVA 400 V/100 kVA 208 V UPS - 可带外部电池

60 kVA 400 V 可带内部电池的 UPS 正面视图

80 kVA 400 V 可带内部电池的 UPS 正面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.