990-5995D-037

将单机 UPS 从维修旁路模式切换至正常模式

  1. 检查所有断路器(除 MBB 外)是否均处于 OFF(断开)位置。
  2. 将 SSIB 拨到 ON(闭合)位置。

    显示屏将亮起并显示主屏幕。

  3. 将 UOB 拨到 ON(闭合)位置。

    UPS 将在静态旁路模式下启动。等待约 20 秒时间,直到旁路 LED 指示灯变黄。

  4. 将 UIB 拨到 ON(闭合)位置。

    整流器将启动。

  5. 将 UPS 的 BB 拨到 ON(闭合)位置。
  6. 将外部 MBB 拨到 OFF(断开)位置。

    UPS 会自动切换至正常模式。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.