990-5995D-037

启动 UPS 并将其添加到运行的并机系统中

执行本操作启动 UPS 并将其添加到正在运行的并机系统。

重要: 要向并机系统中添加 UPS,必须先由施耐德电气对并机系统进行配置。

危险
小心触电、爆炸或电弧
在将电源线连接到 UPS 前,请确保所有 UPS 的外部 UOB、MIB 和 BIB 均处于 OFF(断开)位置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 在新添加的 UPS 上,请确认:
    1. 所有 UPS 隔离装置(UIB、SSIB 和 UOB)和外部 UOB 均处于 OFF(断开)位置。
    2. BB 处于 OFF(断开)位置
  2. 将 UPS 的外部 UOB 拨到 ON(闭合)位置。
  3. 将 UPS 的 MIB 和 BIB 拨到 ON(闭合)位置。
  4. 将 UPS 的 UIB、SSIB 和 UOB 拨到 ON(闭合)位置。

    逆变器 LED 绿灯常亮时,UPS 即已加入到运行的并机系统中。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

  5. 将 UPS 的 BB 拨到 ON(闭合)位置。
  6. 验证并机 UPS 设备之间是否正确分担负载。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.