990-5995D-037

运行模式

正常模式

UPS 通过市电为所连接的负载供电。UPS 将市电转换成高品质的稳定电源给负载供电,同时对电池进行充电(浮充或均充)。

LED 状态

电流流向

电池模式

当市电电源无法供电时,UPS 会转为电池模式。UPS 通过电池放电对所连接的负载进行限时供电。当市电电源恢复时,UPS 会转换回正常模式。

LED 状态

静态旁路模式

UPS 通过旁路电源向负载供电。如果不满足正常模式或电池运行模式的条件,则负载将从逆变器切换为旁路供电,不会中断供电。

LED 状态

电流流向

维修旁路模式

在维修旁路模式下,市电通过外部 MBB 向负载供电。电池供电在维修旁路模式下不可用。

LED 状态

电流流向

ECO 模式

在 ECO 模式下,UPS 被配置为使用静态旁路模式作为预定义环境下的首选运行模式。在 ECO 模式下,逆变器处于待机状态,当市电供电发生中断时,UPS 会切换至电池模式且负载会由逆变器供电。

注: 该模式默认为禁用,如要启用,请联系施耐德电气。启用 ECO 模式后无法通过显示屏退出。如需帮助,请联系施耐德电气。

LED 状态

电流流向

自启动模式

如果启用自启动,则当市电恢复时,UPS 会自动重启逆变器和旁路。默认情况下,自启动处于启用状态。

注: 如果禁用自启动,当市电恢复时,逆变器和旁路不会自动重启。

变频器模式

在变频器模式下,UPS 会提供稳定的输出频率(50 或 60 Hz)且静态旁路开关不可用。

注意
小心设备损坏或负载断电
在变频器模式下,UPS 无法在静态旁路或维修旁路模式下运行。在将 UPS 切换为变频器模式之前,必须先联系施耐德电气认证合作商,确保
  • SSIB 和 MBB 均处于 OFF(断开)位置(强烈建议使用施耐德电气挂锁将其锁定)
  • 旁路接线端子未连接任何线缆
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

LED 状态

电流流向

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.