990-5995D-037

通信接口上的状态 LED

60-80 kVA 400 V 可带内部电池的 UPS 正面视图

60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 可带外部电池的 UPS 背面视图

120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V 可带外部电池的 UPS 正面视图

200 kVA 400 V/100 kVA 208 V 可带外部电池的 UPS 正面视图

LED 状态 说明
A. 异常 红色常亮 存在严重警报
关闭 无严重警报
B. 警报 黄色常亮 存在警告警报
关闭 无警告警报
C. 正常 绿色常亮 正常运行
绿色闪烁 正在进行自检/UPS 是并机主机
关闭 UPS 处于关闭状态
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.