990-5995D-037

并机系统从维修旁路模式转换到正常模式

  1. 检查确认:
    1. 所有上游隔离装置(MIB、BIB 和 SIB)均处于 OFF(断开)位置。
    2. 所有 UPS 隔离装置(UIB、SSIB 和 UOB)和外部 UOB 均处于 ON(闭合)位置。
    3. BB 处于 OFF(断开)位置。
  2. 将所有 UPS 的 SIB 和 UOB 拨到 ON(闭合)位置。
  3. 将所有 UPS 的 BIB 和 SSIB 拨到 ON(闭合)位置。

    等待约 20 秒时间,直到旁路 LED 指示灯变黄。

  4. 将外部 MBB 拨到 OFF(断开)位置。
  5. 将所有 UPS 的 MIB 和 UIB 拨到 ON(闭合)位置。

    逆变器 LED 绿灯常亮时,并机系统将自动从静态旁路模式切换至正常模式。

  6. 将所有 UPS 的 BB 拨到 ON(闭合)位置。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

    并机系统现在处于正常模式。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.