990-5995D-037

更换电池组

危险
小心触电、爆炸或电弧
电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项
  • 请摘下手表、戒指或其它金属物件。
  • 请使用带绝缘把手的工具。
  • 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
  • 请勿将工具或金属零件放在电池上。
  • 在开始本步骤前,请将电池断路器 BB 置于断开(关闭)位置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 维修电池时仅可由熟悉电池的合格人员进行或在其监督下进行,且需要谨慎小心。切勿让无资质的人员操作电池。
  • 请勿将电池投入火中,否则可能会发生爆炸。
  • 请勿拆解、改装或毁坏电池。电池里流出的电解液会损伤皮肤和眼睛。电解质可能有毒。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
小心设备损坏
  • 更换电池模块时,始终使用相同的电池模块替换,并始终替换整个电池组(四个电池模块)。
  • 根据充电要求,电池保存时间不得超过六个月。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. 将电池断路器 BB 置于断开(OFF)位置。
  2. 拆下电池模块前面的盖板。
  3. 将电源接线端子从电池模块正面断开连接。
  4. 拧下电池模块把手的螺钉并将把手向上提。
  5. 小心地将电池模块从插槽中拉出。
  6. 对电池组中的所有电池模块重复此步骤。一排为一组电池。
  7. 将用于更换的电池模块推入 UPS。
  8. 将电池模块上的把手扳到下方位置,然后使用螺钉将其固定到搁板上。
  9. 将电源接线端子连接到电池模块正面。
  10. 重新装回电池模块前面的盖板。
  11. 将电池断路器 BB 置于闭合(ON)位置。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.