990-5995D-037

配置输入接点和输出继电器

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择设置 > 高级设置 > 接点和继电器
  2. 启用或禁用以下功能:
    • 外部电源断路器状态

    • 电池断路器跳闸

    • 旁路时开启反向馈电保护

    • 外部 MBB 状态

  3. 点击向下箭头,分别设置每个可配置输出继电器的功能。可用选项包括:
    • 禁用

    • 常见警报

    • 处于正常运行模式

    • 电池模式

    • 静态旁路

    • 维修旁路

    • 输出过载

    • 风扇异常

    • 电池故障

    • 电池已断开连接

    • 电池电压低

    • 输入超限

    • 旁路超限

    • 紧急停机激活

  4. 点击向下箭头,分别设置每个可配置输入接点的功能。可用选项包括:
    • 禁用

    • INV 打开

    • INV 关闭

    • 电池故障

    • 发电机组开启

    • 自定义警报 3

    • 自定义警报 4

    • 禁用 ECO

    • INV 强制关闭

  5. 点击保存设置
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.