990-5995D-037

更换过滤网

  1. 打开 UPS 前门。
  2. 拧松螺钉,然后取下金属托架。
  3. 更换过滤网。
  4. 重新装回金属托架并用螺钉紧固。
  5. 关闭前门。
  6. 在显示屏中重置过滤网计数器。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?