990-5995D-037

配置显示设置

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择设置 > 常规设置 > 显示设置
  2. 设置显示屏亮度,范围为 1 ~ 63。
  3. 设置背光超时(秒):可选范围为 10 ~ 255。
  4. 点击保存设置
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.