990-5995D-037

并机系统从正常模式转换到维修旁路模式

危险
小心触电、爆炸或电弧
为完全隔离 UPS,所有上游断路器(MIB、BIB 和 SIB)必须处于 OFF(断开)位置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 逆变器关闭 > 并机关闭

    所有 UPS 都将切换到静态旁路模式。

  2. 将外部 MBB 拨到 ON(闭合)位置。

    现在负载经外部维修旁路供电。

  3. 将所有 UPS 的 BB 拨到 OFF(断开)位置。
  4. 将所有 UPS 的MIB 和 BIB 拨到 OFF(断开)位置(如适用)。
  5. 将所有 UPS 的 UIB 和 SSIB 拨到 OFF(断开)位置。
  6. 将所有 UPS 的 UOB 和 SIB 拨到 OFF(断开)位置。
危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 显示屏关闭后,请至少等 5 分钟再拆下 UPS 的盖板,等待电容完全放电。
  • 每次操作 UPS 前,请先测量所有端子上是否存在危险电压。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.