990-5995D-037

EPO

EPO 按钮仅限紧急情况使用。

EPO 按钮可进行配置,以确定在按下该按钮时 UPS 是否应:

  • 立即关闭整流器、逆变器、充电器和静态旁路并停止向负载供电,或者

  • 切换到静态旁路模式并继续向负载供电。

危险
小心触电、爆炸或电弧
如果使用市电,即使在按下 EPO 按钮后,UPS 控制电路仍会保持带电状态。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.